PLS.MODE

描述

PLS.MODE 是一个确定单个 PLS 模式的位变量。 Eight PLS 在驱动器中可用。

示例

位值 行为

0 位 = 0

对 PLS 1 持续监控。

0 位 = 1

对 PLS 1 监控,直至其触发一次(单步操作方法)。 可使用 PLS.RESET 命令重置 PLS 观察。

7 位 = 0

对 PLS 8 持续监控。

7 位 = 1

对 PLS 8 监控,直至其触发一次(单步操作方法)。 可使用 PLS.RESET 命令重置 PLS 观察。

一般信息

类型

读/写参数

单位

不适用

范围

0 至 255

默认值

0

数据类型

整数

另请见

PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.P1 至 PLS.P8, PLS.WIDTH1 至 PLS.WIDTH8, PLS.T1 至 PLS.T8

起始版本

M_01-02-03-000

支持的型号

型号 支持
AKD Base
带位置 Indexer 的AKD
AKD EtherCAT
AKD CANopen
AKD BASIC
AKD SynqNet 是*
AKD EtherNet/IP
AKD Profinet
AKD sercos® III
AKD-N
AKD-C

*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数

现场总线信息

如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。 有关 SynqNet 参数的信息,请参阅 SynqNet 支持的参数。

现场总线

索引/子索引

对象起始版本

EtherCAT COE 与 CANopen

34A3h/3

M_01-02-03-000

现场总线

地址

属性 有符号?

Profinet

2310

sercos® III 2个八位字节
现场总线 实例 数据大小 数据类型
以太网/IP 311 2 字节 整数

现场总线

索引/子索引

为 64 位? 属性 有符号?

对象起始版本

Modbus

620

16 位

M_01-03-00-000

相关主题

可编程限幅开关