STO.STATE

描述

STO.STATE 返回安全扭矩关闭的状态。

AKD-x003 直至 AKD-x024(一个 STO 通道)

描述
1 安全扭矩开启(无 STO 故障/警告)
0 安全扭矩关闭(出现 STO 故障和警告)

1 - 安全扭矩开启(无安全扭矩关闭故障/警告)。

0 - 安全扭矩关闭(安全扭矩关闭故障/警告)。

当 STO.STATE = 1 时,即可启用驱动器。

AKD-x048(两个 STO 通道)

当 STO1 或 STO2 未开启时,将生成一个 STO 故障和警告。 使用 STO.STATE 确定 STO 故障的起因(STO1 或 STO2)。 WorkBench 还在屏幕底部同时显示出 STO1 和 STO2 的状态。

描述
3 STO1 和 STO2 开启(无 STO 故障/警告)
2 STO1 关闭,STO2 开启(出现 STO 故障和警告)
1 STO1 关闭,STO2 开启(出现 STO 故障和警告)
0 STO1 和 STO2 关闭(出现 STO 故障和警告)

一般信息

类型

只读参数

单位

不适用

范围

0 至 1 适用于仅有一个 STO 的驱动器(AKD-x003 直至 AKD-x024)

0 至 3 适用于支持 STO2 的驱动器 (AKD-x048 )

默认值

不适用

数据类型

整数

另请见

不适用

起始版本

M_01-00-00-000

支持的型号

型号 支持
AKD Base
带位置 Indexer 的AKD
AKD EtherCAT
AKD CANopen
AKD BASIC
AKD SynqNet 是*
AKD EtherNet/IP
AKD Profinet
AKD sercos® III
AKD-N
AKD-C

*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数

现场总线信息

如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。 有关 SynqNet 参数的信息,请参阅 SynqNet 支持的参数。

现场总线

地址

属性 有符号?

Profinet

2381

字节
sercos® III 2个八位字节
现场总线 实例 数据大小 数据类型
以太网/IP 382 1 字节 整数

现场总线

索引/子索引

为 64 位? 属性 有符号?

对象起始版本

Modbus

762

8 位

M_01-03-00-000

相关主题

安全扭矩关闭 (STO)

限幅