Feedback-Ansicht der Achse

In dieser Ansicht, die für jede Achse verfügbar ist, können Sie konfigurieren, wie sich die Achse verhält, je nachdem, welche Rückmeldungen von jedem Regelkreis verwendet werden (z. B. Kommutierung, Geschwindigkeit und Position). Die Ansicht zeigt auch die verschiedenen Feedback-Typen für die konfigurierten Quellen an und enthält Links zu den Feedback-Konfigurationsansichten.

  • Wählen Sie eine Quelle aus der linken Spalte aus, um die gewünschte Feedbackquelle für jeden der Regelkreise (Kommutierung, Geschwindigkeitsschleife und Positionsschleife) zu definieren.

  • Eine Warnung erscheint, wenn eine Quelle, wegen der Konfiguration von Command Source oder Operation Mode ignoriert wird, wie bei Geschwindigkeit und Positionsschleife unten zu sehen ist.


    • Die Warnung weist nicht unbedingt auf ein Problem hin, sondern zeigt an, dass die Einstellung in der aktuellen Konfiguration ignoriert wird.
  • Informationen über den Feedbacktyp werden für die ausgewählte Quelle angezeigt.

  • Ein Link zur Feedback View finden Sie bei jedem Feedbacktyp auf der rechten Seite.

  1. Konfiguration der Feedbackquelle

  2. Warnung

  3. Information über den Feedbacktyp

  4. Link zur Konfigurationsansicht für das ausgewählte Feedback.