Service Motion
Service Fahrt ermöglicht Ihnen, einfache Bewegungen zu definieren (Befehlsquelle muss auf Modus 0 - Service gesetzt sein). Diese Option wird in der Regel zur Prüfung des Systems bei der Ersteinrichtung verwendet. Sie kann bei verschiedenen Aufgaben nützlich sein, z. B. Fehlersuche und -behebung im System, Tuning, wiederholte Bewegungen zur Prüfung der mechanischen Konfiguration oder für andere allgemeine Aufgaben, die simple Bewegungen erfordern. Je nach gewünschtem Ergebnis in den Betriebsarten Drehmoment, Geschwindigkeit oder Position existieren verschiedene Methoden zur Einrichtung einer Bewegung. Sie können in allen Betriebsarten einen vorübergehenden Impuls ausführen, eine Umkehrbewegung einrichten oder eine kontinuierliche Bewegung initiieren.
In der Tabelle unten sind die verfügbaren Befehle des Bildschirms Service-Fahrt aufgeführt:
| Schaltfläche bzw. Dialogfenster |
Beschreibung |
Verfügbar in Betriebsart |
|---|---|---|
|
Impuls |
Umschalten zwischen Sollstrom oder -geschwindigkeit und Nullgeschwindigkeit. Sie können die Zeitdauer zwischen Befehlsausgabe und Rückkehr auf Null einstellen. Eine Zeiteinstellung von Null führt zu einem Dauerbefehl. |
Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
|
Reversieren |
Umschalten zwischen den beiden Sollwerten. Sie können die Zeitdauer einstellen, über die der Befehl in jedem Zustand gehalten wird. |
Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
|
Kontinuierlich |
Führt kontinuierlich den Wert für Sollstrom oder -geschwindigkeit aus. |
Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
| Gruppe | Wählt eine Parametergruppe, die für die Service Fahrt benutzt wird. Gruppe 1 wählt die Parametergruppe für AXIS#.SM.MODE 0 und Gruppe 2 die Parametergruppe für AXIS#.SM.MODE 2. | Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
| Geschwindigkeit 1 / Geschwindigkeit 2 | Anzeige nur in Betriebsart Drehmoment. Legt die beiden verschiedenen Sollgeschwindigkeiten fest. | Drehmoment |
|
Geschwindigkeit 1 / Geschwindigkeit 2 |
Anzeige nur in Betriebsarten Geschwindigkeit und Position. Legt die beiden verschiedenen Geschwindigkeiten fest. |
Geschwindigkeit, Position |
|
Zeit 1/Zeit 2 |
Legt die Zeitdauer fest, über die verschiedenen Befehle erzeugt werden. Eine Zeiteinstellung von Null führt zu einem Dauerbefehl. |
Geschwindigkeit, Position |
|
Start/Stopp |
Startet und stoppt die Bewegung. |
Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
| Beschleunigung | Stellt die Beschleunigungsrampe für Service Motion ein. Dieser Wert darf nicht 0 sein. | Geschwindigkeit, Position |
| Verzögerung | Stellt die Verzögerungsrampe für Service Motion ein. | Geschwindigkeit, Position |
|
Position Feedback |
Zeigt die aktuelle Motorposition an. |
Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
|
Ist-Geschwindigkeit |
Zeigt die aktuelle Motorgeschwindigkeit an. |
Drehmoment, Position, Geschwindigkeit |
| Stromregler: Stromrückführung | Zeigt den aktuellen Motorstrom an. Anzeige nur in Betriebsart Drehmoment. | Drehmoment |
Die Seite Status des Antriebs zeigt an, wenn der Serviceverstärker die Service-Fahrt ausführt.
Zugehörige Themen
Drive Motion Status | SM Parameters