TCP/IP AnsichtAuf dieser Seite werden die aktuellen TCP/IP Einstellungen für das angeschlossene Gerät angezeigt.
Klicken Sie Play, um das Video anzusehen.
Es gibt zwei Modi unter IP Mode auf dem TCP/IP-Bildschirm, mit denen die IP-Adresse eingestellt werden kann.
Modus 1: Feste IP Adresse
Verwenden Sie diesen Modus, um eine feste IP-Adresse für den Servoverstärker festzulegen. Dieser Modus gilt auch für Modbus TCP oder Ethernet/IP Applikationen. In Modus 1 stellen Sie die IP-Adresse mit
Modus 2: DHCP/Auto/IP
Die automatische (auch „dynamische“) Adressierung erfolgt über die