DRV.CLRFAULTS

描述

当发送 DRV.CLRFAULTS 时,驱动器将试图清除所有的有活动故障。 当发生故障时,该故障寄存在驱动器的故障处理程序中。 DRV.CLRFAULTS 清除驱动器故障处理程序中的故障。 但是,如果故障依旧存在于系统中,则 DRV.CLRFAULTS 失效,然后将此故障重新寄存在故障处理程序中。

如果 DRV.CLRFAULTS 成功,则对 DRV.FAULTS 的回复注明不存在任何故障。 如果触发故障的条件仍然存在,则故障条件将保留。

有关各故障行为的详细信息,请参见 故障 与 警告消息

请注意,依次执行驱动器禁用 (DRV.DIS) 与驱动器使能 (DRV.EN) 与执行 DRV.CLRFAULTS 具有相同的效果。

一般信息

类型

命令

单位

不适用

范围

不适用

默认值

不适用

数据类型

不适用

起始版本

M_01-00-00-000

支持的型号

型号 支持
AKD Base
带位置 Indexer 的AKD
AKD EtherCAT
AKD CANopen
AKD BASIC
AKD SynqNet 是*
AKD EtherNet/IP
AKD Profinet
AKD sercos® III
AKD-N
AKD-C

*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数

现场总线信息

如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。 有关 SynqNet 参数的信息,请参阅 SynqNet 支持的参数。

现场总线

索引/子索引

对象起始版本

EtherCAT COE and CANopen

3000h/0

M_01-00-00-000

现场总线

地址

属性 有符号?

PROFINET

2112

命令*
sercos® III

*对于 Profinet,在 PNU 中写入值 0 可执行命令。

现场总线 实例 数据大小 数据类型
以太网/IP 113 命令

现场总线

索引/子索引

为 64 位? 属性 有符号?

对象起始版本

Modbus

224

命令

M_01-03-00-000

相关主题

清除故障

DRV.FAULTS, DRV.EN, DRV.DIS