DRV.FAULTS

描述

DRV.FAULTS 返回一个系统中所有当前活动故障的列表,前面是与驱动器显示屏上显示数字匹配的故障数字。

如要清除故障,可发出一个 DRV.CLRFAULTS 或者发出一个后跟 DRV.EN 的 DRV.DIS。

如果系统中无活动故障,则在执行 DRV.CLRFAULTS 之后,DRV.FAULTS 读出的值为“无故障处于活动状态”。

示例

-->DRV.FAULTS

502: 母线欠压。

-->

一般信息

类型

只读参数

单位

不适用

范围

不适用

默认值

不适用

数据类型

不适用

起始版本

M_01-00-00-000

支持的型号

型号 支持
AKD Base
带位置 Indexer 的AKD
AKD EtherCAT
AKD CANopen
AKD BASIC
AKD SynqNet 是*
AKD EtherNet/IP
AKD Profinet
AKD sercos® III
AKD-N
AKD-C

*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数

现场总线信息

如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。 有关 SynqNet 参数的信息,请参阅 SynqNet 支持的参数。

相关主题

DRV.CLRFAULTS, DRV.FAULTHIST, DRV.CLRFAULTHIST