PLS.EN
描述
PLS.EN 是一个确定单个 PLS 模式的位变量。 Eight PLS 在驱动器中可用。
示例
位值 | 行为 |
---|---|
0 位 = 0 |
禁用 PLS 1 |
0 位 = 1 |
使能 PLS 1 |
7 位 = 0 |
禁用 PLS 8 |
7 位 = 1 |
使能 PLS 8 |
一般信息
类型 |
读/写参数 |
单位 |
不适用 |
范围 |
0 至 255 |
默认值 |
0 |
数据类型 |
整数 |
另请见 |
PLS.MODE、PLS.RESET、PLS.STATE、PLS.UNITS、PLS.P1 至 PLS.P8、PLS.WIDTH1 至 PLS.WIDTH8、PLS.T1 至 PLS.T8 |
起始版本 |
M_01-02-03-000 |
支持的型号
型号 | 支持 |
---|---|
AKD Base | 是 |
带位置 Indexer 的AKD | 是 |
AKD EtherCAT | 是 |
AKD CANopen | 是 |
AKD BASIC | 是 |
AKD SynqNet | 是* |
AKD EtherNet/IP | 是 |
AKD Profinet | 是 |
AKD sercos® III | 是 |
AKD-N | 是 |
AKD-C | 否 |
*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数。
现场总线信息
如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。
现场总线 |
索引/子索引 |
对象起始版本 |
---|---|---|
EtherCAT COE 与 CANopen |
34A3h/1 |
M_01-02-03-000 |
现场总线 |
地址 |
属性 | 有符号? |
---|---|---|---|
Profinet |
2309 |
字 | 否 |
sercos® III | 2个八位字节 |
现场总线 | 实例 | 数据大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|
以太网/IP | 310 | 2 字节 | 整数 |
现场总线 |
索引/子索引 |
为 64 位? | 属性 | 有符号? |
对象起始版本 |
---|---|---|---|---|---|
Modbus |
618 |
否 | 16 位 | 否 |
M_01-03-00-000 |
相关主题