Analog Ausgang
Der Servoverstärker verfügt über einen Analogausgang. Sie können den Spannungsausgang entweder direkt steuern oder eine andere Betriebsart zur Ausgabe anderer Signale wählen. Der Analogausgang wird über den Stecker X8 konfiguriert. Ausführliche Informationen zu diesem Stecker siehe Analog Output (X8, X23).
| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|---|---|---|
|
Analogausgang: Funktionsmodus Analogausgang |
Hier können Sie festlegen, welches interne Signal der Analogausgang ausgibt. |
|
|
Analoger Ausgangswert (Benutzer) |
Geben Sie hier den analogen Ausgangswert ein (wenn AOUT.MODE = 0, wird das analoge Ausgangssignal wird durch den Benutzer bestimmt). |
|
|
Analoger Ausgangswert |
Zeigt die von diesem Analogausgang erzeugte Spannung an. |
|
|
Analoger Geschwindigkeits-Skalierungsfaktor |
Skaliert den Analogausgang (AOUT.VALUE ) für AOUT.MODE = 1, 2 oder 3. |
|
| Offset Analogausgang | Legt den Offset für Analogausgang 2 fest. | AOUT.OFFSET |
| Tiefpass-Filter | Aktiviert einen Software-basierten Tiefpass-Fillter des analogen Ausgangswert. 0 Hz deaktiviert diese Funktion. | AOUT.CUTOFF |
Die analogen Ausgangsmodi umfassen:
(missing or bad snippet)