Geräte Übersicht
Sobald Ihr Gerät angeschlossen ist, gibt die
Sie können vom Übersichtsfenster aus folgende Informationen anzeigen oder bearbeiten:
|
Schaltfläche bzw. Dialogfenster |
Beschreibung |
Parameter |
|---|---|---|
|
Name |
Weist jedem verwendeten Gerät eine eindeutige Kennung zu. |
|
|
Gerätemodell |
Zeigt die Modellnummer dieses Gerätes an. Die Modellnummer ist auch auf dem Typenschild seitlich am Gerät angegeben. Wenn Sie offline arbeiten, können Sie den Typ des simulierten Gerätes ändern. |
|
|
Gerätetyp |
bestimmt den Feldbus für Ihr Gerät. |
|
|
Gerätestatus |
Das Gerät ist aktiv, wenn es freigegeben ist und eine Leistungsspannung ausgibt. |
|
|
Enable |
Klicken Sie auf Freigabe, um die Leistungsstufe im Servoverstärker einzuschalten und Spannung an den Motor anzulegen. Dieser Befehl kann aus verschiedenen Gründen scheitern; Details siehe DRV.EN . |
|
|
Disable |
Klicken Sie auf Deaktivierung, um die Leistungsstufe und die am Motor angelegte Spannung auszuschalten. |
|
|
Geräte-Display |
Diese Grafik zeigt eine Nachbildung des zweistelligen 7-Segment-Displays an der Frontseite des Servoverstärkers. Das 7-Segment-Display zeigt einen Code zur Angabe des Servoverstärker-Status sowie möglicherweise aufgetretene Fehler an. WorkBench zeigt eine Kopie der aktuellen Anzeige am Servoverstärker an. Erläuterungen zum Display finden Sie hier. |
|
|
Blinken |
Mit Klicken auf Blinken identifiziert sich das Gerät selbst. Mit dieser Taste können Sie prüfen, ob Sie mit der korrekten Verstärker-Hardware kommunizieren. |
|
|
Setup-Assistent |
Der Setup-Assistent führt Sie durch das grundlegende Konfigurationsverfahren, damit Sie die Motorbewegung steuern können. |
|
|
Mehr |
Klicken auf Weiter zeigt die Seriennummer,, Firmware Version, Kumulative Zeit |
|
| ... | ||
|
Seriennummer |
Dieses Textfeld zeigt die eindeutige Seriennummer des Servoverstärkers an, mit dem Sie kommunizieren. Die Seriennummer ist auch auf dem Typenschild seitlich am Verstärker angegeben. |
|
|
Firmware-Version |
Dieses Textfeld zeigt den Code für die im Servoverstärker ausgeführte Firmwareversion an. |
|
|
Update |
Zum Hochladen einer neuen Firmware Version zum AKD wählen Sie Update. |
|
|
Gesamtbetriebszeit |
Dieses Textfeld zeigt die Gesamtzeitdauer an, über die der Verstärker bislang eingeschaltet war. Beim Einschalten des Servoverstärkers wird die Zählung ab dem Wert fortgesetzt, bei dem sich der Zähler beim letzten Ausschalten des Gerätes befand. |