PLS.UNITS

描述

PLS.UNITS 是一个确定驱动器中八个可用 PLS 行为的位变量。 此参数用于为 PLS 脉冲选择单位。

示例

位值 行为

0 位 = 0

基于位置的 PLS 操作。

当位置处于 PLS.P1 + PLS.WIDTH1 范围之内时,PLS.STATE 参数显示一个激活的 PLS 1

(PLS.P1 <= PL.FB <= PLS.P1+PLS.WIDTH1).

当参数 PLS.WIDTH1 已经设定为 0 值时,一旦 PLS.FB >= PL.P1,则此位将立即激活。

0 位 = 1

基于时间的 PLS 操作。

在跨越 PLS.P1 之后,PLS.STATE 参数显示一个激活 PLS 1 达 PLS.T1 ms。

7 位 = 0

基于位置的 PLS 操作。

当位置处于 PLS.P8 + PLS.WIDTH8 范围之内时,

PLS.STATE 参数显示一个激活的 PLS

(PLS.P8 <= PL.FB <= PLS.P8+PLS.WIDTH8)。

当参数 PLS.WIDTH8 已经设定为 0 值时,一旦 PLS.FB >= PL.P8,则此位将立即激活。

7 位 = 1

基于时间的 PLS 操作。

在跨越 PLS.P8 之后, PLS.STATE 参数显示一个激活 PLS 8 达 PLS.T8 ms。

基于位置的连续 PLS 操作

PLS.P1 = 720

PLS.WIDTH1 = 360

PLS.UNITS 位 0(用于 PLS 1)= 低;PLS.T1 不考虑。

PLS.EN 位 0(用于 PLS 1)= 高

PLS.MODE 位 0(用于 PLS 1)= 低

 

基于时间的 PLS 操作

PLS.P1 = 720

PLS.T1 = 10

PLS.UNITS 位 0(用于 PLS 1)= 低;PLS.WIDTH1 不考虑。

PLS.EN 位 0(用于 PLS 1)= 高

PLS.MODE 位 0(用于 PLS 1)= 低

一般信息

类型

读/写参数

单位

不适用

范围

0 至 255

默认值

0

数据类型

整数

另请见

PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.MODE, PLS.P1 至 PLS.P8{\f3 PLS.WIDTH1 }至 {\f3 PLS.WIDTH8}, PLS.T1 至 PLS.T8

起始版本

M_01-02-03-000

支持的型号

型号 支持
AKD Base
带位置 Indexer 的AKD
AKD EtherCAT
AKD CANopen
AKD BASIC
AKD SynqNet 是*
AKD EtherNet/IP
AKD Profinet
AKD sercos® III
AKD-N
AKD-C

*在 SynqNet 中,参数可能在固件中可用但对系统无影响。请参阅 SynqNet 支持的参数

现场总线信息

如果您的驱动器类型位于受支持列表中,但未列出索引、地址或实例号,则可通过 WorkBench 而不是现场总线类型访问此参数。 有关 SynqNet 参数的信息,请参阅 SynqNet 支持的参数。

现场总线

索引/子索引

对象起始版本

EtherCAT COE 与 CANopen

34A4h/0

M_01-02-03-000

现场总线

地址

属性 有符号?

Profinet

2337

字节
sercos® III 2个八位字节
现场总线 实例 数据大小 数据类型
以太网/IP 338 1 字节 整数

现场总线

索引/子索引

为 64 位? 属性 有符号?

对象起始版本

Modbus

674

8 位

M_01-03-00-000

相关主题

可编程限幅开关